This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSD15C:在 TVS 上查询

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TSD15C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446275/tsd15c-query-on-tvs

器件型号:TSD15C

工具与软件:

您好!

我对 TVS 二极管有疑问。 在给定电路中、如果 TVS 在超短时间(小于500ns)内反复在超过击穿电压(但小于钳位电压)的条件下运行、TVS 的寿命是否会受到影响?

谢谢!
Sandeep。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    如果它用大约500ns 的短脉冲钳制瞬态条件、那么它或许能够钳制该瞬态而不造成损坏。

    我们的 TVS 二极管符合 IEC 61000-4-2和 IEC 61000-4-5标准波形、因此应在您的 PCB 上测试应用中任何任意波形的性能。  该瞬态期间的峰值电流不能过高、否则会损坏 TVS。

    TSD15C 支持8/20us 波形高达12A 的浪涌电流。

    给定您所描述的持续时间为500ns 或更短的瞬态、对于较短的脉冲宽度、该 TVS 可以支持高于12A 的峰值电流。  

    此致、

    Sebastian