This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:TCA9539RTWR 输出状态

Guru**** 2890590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445548/tca9539-tca9539rtwr-output-status

器件型号:TCA9539

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我只需要检查 IO expander_TCA9539RTWR 输出状态。

当  TCA9539RTWR 的一个端口设置为输出时、它将具有3个状态:高电平、低电平和高阻抗、对吧?

此致

Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置为输出的引脚将驱动高电平或低电平。
    如果您需要高阻抗引脚、则必须将其配置为输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    我同意克莱门斯的观点。 请参阅他对输出状态的响应。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tyler、Clemens:

    获得您的分数。大多数 IC 在设置为输出时只有两种状态、但我看到某些状态将支持高阻抗(高和低 MOSFET 都关闭)。

    并从  TCA9539RTWR 的方框图中查看、我假设 在设置为输出时、Q1和 Q2也都处于关闭状态。

    BR

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当引脚配置为输入时、配置寄存器的 Q 输出为高电平且/Q 为低电平、因此 Q1和 Q2关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa、您好!

    当 I/O 引脚配置为输出时、Q1或 Q2将开启、具体取决于输出端口寄存器(0x02和0x03)中的值。  

    如果希望 I/O 引脚禁用 Q1和 Q2、请通过配置寄存器(0x06和0x07)将 I/O 引脚配置为高阻态输入。

    此致、

    Tyler