This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83是否可以支持 RGB565输出? 还有其他更合适的建议吗?

Guru**** 2480925 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444375/sn65dsi83-can-sn65dsi83-support-rgb565-output-is-there-any-other-more-suitable-recommendation

器件型号:SN65DSI83

工具与软件:

转换芯片可以支持 mipi 到 LVDS、输出信号需要是 rgb565 LVDS 应用

SN65DSI83是否支持 RGB565输出? 还有其他更合适的建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    由于美国的感恩节假期、会出现延迟。 我们将于下周再次上任、以解答这一问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅支持 LVDS 类型1和类型2。 这意味着我们只能进行18bpp 或24bpp。 我们无法支持 RGB565 (16bpp)