This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:此元件的缺陷系列?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445217/tca9548a-defect-serie-of-this-compontents

器件型号:TCA9548A

工具与软件:

第二个问题在安装它的所有5个 PCB 上都有缺陷。 第一个不是。 您是否从其他客户那里看到过这种情况?

第一个:
PW548A
91KG4
AH1N

第二个:
PW548A
42KG4
AHQY

Br David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图并指明缺陷是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    原理图链接到该侧底部关于模块的部分: https://wiki.dfrobot.com/Gravity__Digital_1-to-8_I2C_Multiplexer_SKU_DFR0576

    作为错误搜索的一部分,我将 esp32扫帚连接到重力模块(上面链接)和4个 BME280传感器。 这起作用了。 然后我卸下 TCA9548并在显微镜下手动焊接一个新的。 新的一个是从磁带中取出的。 我只断开了 USB 电源、其他连接都保持了。 使用新的 TCA、它无法正常工作。 然后我把旧的 TCA 重新打开,它再次工作。

    我一直在用未 开封的胶带封装5个 IC。

    我明天从 rs 在线获得10个新的培训。 我将再次进行上述测试、然后将其替换为我们自己的 PCB。 上述测试是为了确保它不是硬件或软件中的其他内容。  

    我以前见过更多有缺陷的新 IC。 我一直在生产10^9部件..

    Br David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你对"不工作"究竟是什么意思? 它是否确认对其配置寄存器的写入?

    TI 销售的所有芯片都经过测试。 您是否从授权经销商处购买了这些芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有数据/信号输入正常、无数据/信号输出。 没有与 IC 签订合同。

    它在生产时进行测试、而不是在销售时进行测试。 你说它们不是由它产生的吗? 你说什么?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很高兴在这里为您提供帮助。

    看看我们的内部系统、这就是我们由 TI 生产的器件。

    但是、您能否详细说明新器件的"不工作"? 这是我们之前在这个主题中提出的同一个问题。 您碰巧有也可以解释您在这里意思的波形吗?

    此外、您是否测试了 从 TI.com 收到的其他10件商品? 这些测试是如何进行的?

    请告诉我您的想法、我们可以进一步探讨

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用配置寄存器的默认设置时、任何输出都不会实现正确运行。 但您说的是旧芯片可以使用、因此我必须假设您要将配置设置为另一个值。 当您执行此操作时、μ I²C 访问是否有效、即芯片是否返回 ACK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以有不同的配置寄存器设置? 我在数据表中没有看到寄存器设置、请分享一个链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的软件会检查是否有 ACK?

    总之、所有 TCA9548A 的行为都相同。 这看起来像是您的芯片已损坏或假冒。