This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:关于将 RAW8 8b/10b 编码器/解串器连接到 MIPI CSI-2和将 MIPI DSI 连接到 RAW8b/10b 解码器/串行器 IC 的建议?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS315

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443108/sn65lvds315-suggestions-on-a-raw8-8b-10b-encoder-deserializer-to-mipi-csi-2-and-mipi-dsi-to-raw8b-10b-decoder-serializer-ic

器件型号:SN65LVDS315

工具与软件:

简单说明:

我有一个258.3 MHz 光纤信号。 该信号是 RAW8视频的8b/10b 编码、采用1640 x 525格式。 它以60Hz 场速率隔行扫描、以30Hz 帧速率运行。 视频使用3个控制信号:K28.5用于新线路、K28.1用于设置为偶数线路、K28.2用于设置为奇数线路。 从 K28.1切换到 K28.2将移动到下一帧。 解码器 IC 可在25.83 MHz 处将数据转换为8位并行数据、并提供2个控制信号:1个用于 K28字符、1个用于表示 错误。

是否有 IC 将此视频馈送转换为 MIPI CSI-2? 如果是、另一个 IC 可以将视频从 MIPI DSI 转换回 RAW8吗?

我目前的理论是 将数据从8b/10b 转换为8位并行、通过 FPGA 发送数据、然后通过 SN65LVDS315发送数据。 问题出在隔行扫描视频源、我不知道是否支持通过 SN65LVDS315。 对可正常工作的器件有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在研究这个问题、明天再给您回复。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频源似乎是 Hotlink/ARINC 818格式化的,它没有指定,但可以推断。 FPGA 是否足够了、或者我是否应该将一个解串器集成到另一个芯片中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eamon:

    请参阅此 E2E 博文: (+)串行器/解串器 HDMI (TMDS)转4K 摄像头的 MIPI CSI-2

    请尝试在高速数据论坛上发布此问题。 我相信合适的器件更有可能应用于他们的产品系列中。

    谢谢!  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现格式为 Hotlink、与 FDP-Link II 不兼容。K28.5空闲、K28.1是帧的起始、K28.2从 偶数线切换到 旧线。 ARINC 818是一个类似的格式,但我不知道这是否会起作用。 数据可以解串行化为像素、空闲信号、SoF 信号和隔行信号、但除此之外、是否有余地转换基本格式、或者我是否必须 Deser > Ser > Deser?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eamon:  

    请尝试在高速数据团队中重新发布此问题。 该小组更有可能拥有适合您的应用的器件。  

    谢谢!  

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪个论坛/组? 不存在"高速数据"论坛或团体、除非它是单独的支持网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eamon:

    仅需重新阅读、我们没有任何器件会将并行 RGB 转换为 MIPI CSI-2、这正是我认为您正在寻找的。  

    谢谢!

    Amy