This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:[DS90UB940-Q1]如何获取对 CSI 寄存器的更多说明?

Guru**** 2481325 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444877/ds90ub940-q1-ds90ub940-q1-how-can-i-get-the-more-description-for-csi-registers

器件型号:DS90UB940-Q1

工具与软件:

您好!

我正在尝试 在 DS90UB940-Q1中配置 CSI-2间接寄存器。

但是、我只能在下面的寄存器字段说明表中看到诸如"TCK Trail Value"之类的字段名称。

如何获得所有  CSI-2间接寄存器的更多详细信息

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行器发送数据、视频时序如下所示。

    有效行长度(以像素为单位):960像素
    行总长度(以像素为单位):1010像素
    以像素为单位的水平沿:50像素
    有效行/帧:720行
    每帧总行数:760行
    行中的垂直沿:40行
    每秒帧数:60fps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期、 支持将于12月2日星期一恢复。 感谢您的耐心。

    此致、  

    Logan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooyoung

    有一个应用手册详细介绍了如何在940器件中对 CSI-2寄存器进行编程。 链接如下

    应用手册: 链接

    感谢您的观看。 传入的视频具有1010*760*60= 46.056MHz 的 PCLK。 如果您使用四个 CSI-2通道、请参阅应用手册中的表3。 如果您使用两个 CSI-2通道、请参阅表4。

    第4.3节中提供了用于对 CSI-2寄存器进行编程的示例代码。

    此致!

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack:

    感谢您的答复。 您分享的应用手册将对我大有帮助。


    此致、
    Sooyoung