This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR410:Dell/EMC Foxconn WKS 巴伦西亚 MB DS320PR410 x2

Guru**** 2925300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445030/ds320pr410-dell-foxconn-wks-valencia-mb-ds320pr410-x2

器件型号:DS320PR410

工具与软件:

请提供 PCB 帮助 reviewe2e.ti.com/.../Valencia_2D00_X00_2D00_BRD_2D00_20241125_2D00_410.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BU:  

    因为案例是客户在假期期间的请求,希望可以得到响应今天,谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    以下是我们对布局文件的反馈:

    • 器件安装在 PCB 顶层、但在"PAST_TOP"层中、没有看到数据表建议的器件散热焊盘下方的焊锡膏正方形:
    • 此设计具有许多通过过孔从顶层到内层的 PCIe 信号转换。 对这些过孔进行背钻很重要、但我在背钻信息中没有看到它们标记:
        • 在该示例图片中(设计中还有许多其他情况)、以红色圈出的转换是从顶层到 L8的转换、我在"backdrill_bottom_l4"层中的这些过孔处没有看到任何背钻标记。
      • 对于从表面层转换到内层的所有过孔、应进行背钻非常重要、否则会存在残桩、导致严重的阻抗不匹配、从而导致信号质量问题。

    此致!

    Evan Su