This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:有助于检查 DP83TC812 PHY 寄存器数据

Guru**** 1986165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445784/dp83tc812r-q1-help-to-check-dp83tc812-phy-register-data

器件型号:DP83TC812R-Q1

工具与软件:

大家好、我们使用 TIDA020047开发板并且需要使用83TC812芯片进行网络数据传输。 但是、我们配置芯片的寄存器后、无法获得 RGMII 接口输出数据。 我们看到示波器中没有波形。 我不知道寄存器配置是否错误、请帮助我们进行检查:

REGADDR| DATA

0h | 0x2100| 1h | 0x0065| 2h | 0x2000| 3h | 0xA271| 10h | 0x2005| 11h | 0x010B| 12h | 0xE400| 13h | 0x0000| 15h | 0x0002| 16h | 0x0100| 18h | 0xA271h 0x0040| 18Ah | 0x0040| 18Bh | 0x1C0B| 18Ch | 0x0000| 18Eh | 0x8004| 300h | 0x2710| 301h | 0x1703| 302h | 0x0045| 303h | 0x0419| 304h | 0x0030h | 0x0004h | 305h | 0x044C| 497h | 0x01C0| 4A0h | 0x1000| 553h | 0x0000| 560h | 0x07E4| 561h | 0x0801| 562h | 0x8028| 600h | 0x0038| 601h | 0x0000| 602h | 0x0000| 603h | 0x0000| 601Bh | 0x00801h | 562h 624h | 0x5511| 625h | 0x0000| 626h | 0x0000| 627h | 0x0000| 628h | 0x0000| 629h | 0x0000| 62Ah | 0x0000| 639h | 0x000| 63Ah | 0x0000| 63Bh | 0x0000| 63Ch | 0x0002| 63Dh | 0x0000| 63Eh | 0x0000| 639h

x 出现错误。请重试或与管理员联系。