This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS32:SN55LVDS32

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445222/sn55lvds32-sn55lvds32

器件型号:SN55LVDS32

工具与软件:

你好

未连接的引脚可以保持悬空?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。 G/G 控制输入不得悬空。 未使用的 A/B 输入可以保持开路;请参阅第10.3.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    除了 Clemen 在下面所做的几点之外、如果您指的是器件上的"无连接"引脚、则这些引脚应保持悬空。

    谢谢!

    Amy