This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55HVD233-SP:寻求额外的 SEE (单粒子效应)辐射数据- SEL/SEU (MeV/mg/cm^2)等级

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55HVD233-SP, OPA4277-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1439909/sn55hvd233-sp-seeking-additional-see-single-event-effects-radiation-data---sel-seu-mev-mg-cm-2-ratings

器件型号:SN55HVD233-SP
Thread 中讨论的其他器件: OPA4277-SP

工具与软件:

您好!

我目前正在为要求在辐射暴露环境中实现高可靠性的航天应用评估 SN55HVD233-SP (5962L1420901VXC)。 虽然数据表提供了有关电离辐射总剂量(TID)容差的详细信息、但我无法找到有关器件对单粒子效应(SEE)敏感性的特定数据、尤其是单粒子闩锁(SEL)和单粒子翻转(SEU)。

 如果可以提供有关辐射特性或 SEE 设计抗扰度方面的更多信息或培训、我将不胜感激。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我们在该器件的产品页面上提供了一些文档。 您是否已查看过这些文档? (如果您在产品页面上向下滚动、可在技术文档部分找到)。 我看了下面这一部分的屏幕截图。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    很抱歉响应延迟。 我查看过这些文档、可能漏掉了、但我想要查找一些与下图(OPA4277-SP 的 SEL 条件)类似的信息。 我正在尝试 通过测试或设计来查看 SN55HVD233-SP 是否有 SEL 抗扰等级和 SEU 等级。 如果通过设计、我想看看能否收到 TI 专家的一些措辞来帮助构建分析。  

    此致、

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我已经联系了我们的高级经理、看看我们是否有任何其他文档可以提供。 当我听到他的声音时,我会告诉你。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    垫、

    我们的经理向我们指出了此文档: https://www.ti.com/lit/rr/slla381/slla381.pdf?ts = 1733180932519&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN55HVD233-SP

    您要查找的信息是否未包含在其中?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您提供此信息。 实际上、这确实有很大帮助、我想我们可以解决。 我对没有更深入的了解表示歉意。 如果有任何其他问题、我将告诉您。

    -mat