This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD06:建议的输出分压器电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445823/sn65hvd06-output-divider-resistor-suggession

器件型号:SN65HVD06

工具与软件:

嗨、Expert、

我的客户想将这2个电阻器从4K 更改为2K 欧姆、有任何风险吗? 我在这里没有看到任何限制、我们还强调匹配阻抗应为60欧姆、但不在这里、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN65HVD06本身具有失效防护接收器、不需要外部失效防护电阻器、因此任何值都是可以的。 如果总线上可能有其他接收器没有失效防护、或者您希望增加失效防护噪声容限、则需要使用这些电阻。

    终端电阻(120 Ω 的)只能放置在 RS -485总线的两端;我不知道该节点是否在其中一端。 数据表将60 Ω(±10%)负载指定为这两个电阻器的并联电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    我赞同克莱门斯已经指出的。

    4k 或2K 欧姆不应影响性能。 确保在系统中添加终端电阻器。 本文档 更详细地介绍了它、但克莱门斯对它进行了很好的描述。  

    此致!

    Ethan