This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP EP

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445428/thvd2452v-ep-thvd2452v-ep

器件型号:THVD2452V-THVD2452V EP

工具与软件:

嗨、团队:

在 RS485中、可以在总线中连接32个节点

RS485中是否存在从器件到从器件的通信。

主器件与多个从器件通信的方式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS -485是一个电气规范、没有主器件和从器件的概念;从电气上讲、所有节点的行为一样。

    使用 MODBUS 或创建您自己的协议(指定一个节点作为主节点、并让它依次通知每个设备它现在都可以发送;或者只是使用随机退避的冲突检测)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    您能解释一下为什么可以在 RS485上连接32个节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在半双工总线上、一次只允许一个节点传输数据。 但所有节点都在接收数据(并且必须检查数据是否实际适合它们)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯是正确的。 此外、RS485标准旨在允许线路上存在多达32个单位负载、但现代 RS485收发器的单位负载低于每个器件1个。 通常、它们大约是1/8单位负载。 因此、如果所有 RS485收发器都是1/8的单位负载、则总线上允许的器件总数实际上大于32、最多可达256 (32 x 8 = 256)。

    -鲍比