This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:支持波特率

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443401/max232e-baudrate-support

器件型号:MAX232E

工具与软件:

您好!

我希望您在下面进行确认。

问题1、我知道此器件支持高达250kbps 的数据速率。
因此、我知道 此器件支持波特率"115200bps"。
我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁一

    正确:支持115200bps 或115.2kbps。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    问:根据 MAX232E 数据表的图7-1、所述为电荷泵的外部电容"1mF"。
    但另一方面、数据表的"6.3.1电源"部分中描述了"1uF"。
    哪一个是正确的?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望您再问一个问题。

    问:根据数据表、输出电压定义如下。

    *典型值7V (-7V)
    *最小值5V (最大值-5V)
    (@3k Ω 负载)

    但是、我应该如何考虑"type"速率。
    它是否遵循" 6σ"的想法?

    什么参数会影响该值? (输出驱动电流?)
    (然而、通常情况下、输出驱动电流取决于输出电压和接收器输入阻抗。
    因此、看起来输出电压应该从上面保持恒定。。。)

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "mf"是一个拼写错误;这应该是"µF "。

    RS -232规范要求5 kΩ±2 kΩ 负载的电压介于±3V 和±15V 之间。 该驱动器使用至少±5V 的电压、以允许在电缆上产生压降。 电荷泵的输出被调节、所以只有当负载太高时、它才会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、龙一

    对于您的第一个问题、1uF 是电荷泵的正确值。  

    对于第二个问题、"type"表示典型设置、而不是统计测量。 负载阻抗将影响该值。  

    此致!

    Ethan