This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:CANH 和 CANL 之间长度差的要求

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444377/tcan1043a-q1-requirement-for-length-difference-between-canh-and-canl

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具与软件:

Ethan、您好!

您能说明一下: 对 CANH 和 CANL 之间的长度差异有什么要求吗?

谢谢!

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们目前正在度假。  
    谢谢、请在下周之前向我们的专家提供反馈。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8Mbps 相当慢。 假设您希望保持偏斜小于1ns、则您将能够承受大约200mm 的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    没有标准差异、因为它们应该设计为接近相等的长度。 您期望这些线具有多大的长度差异?