This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:查询 RS -485端接电阻器的温度。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445218/thvd1450-inquiry-about-the-temperature-of-the-rs-485-termination-resistor

器件型号:THVD1450

工具与软件:

你(们)好

我目前正在使用此产品(THVD1450DRBR)、我有一个关于 RS -485 A 和 B 的端接电阻器的问题

当控制器的电源开启时、端接电阻器的温度会升高。

我仅使用驱动器侧、并且为 DE 和 NRE 设置了上拉电阻。

端接电阻值为120欧姆、尺寸为1608。

我应该增加尺寸(2012年?) 还是使用不当?

请提供答案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器的典型功耗约为0.1W。这已经达到了典型1608电阻器的限值;因此、2012年或更高版本会是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有一个关于目前情况的问题。 在 MCU 控制器程序尚未下载且 RS -485通信未连接的状态下、DE 处于上拉状态且 NRE 也处于上拉状态、在这种情况下、终端电阻器 A 和 B 是否仍会加热?

    温度目前上升到大约46度。 我想知道这是否正常。

    请提供答案。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 DE 为高电平时、输出处于激活状态并将通过每个电阻器驱动30 mA。 如果要省电、需要将 DE 拉低。

    在额定功率为0.1W 的电阻器中耗散0.1W 会使其发烫(但46 °C 实际上并不危险)。