This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII_CO 引脚上的 PHY 配置(strap)

Guru**** 2557490 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444414/dp83867is-phy-strapping-on-sgmii_co-pins

器件型号:DP83867IS

工具与软件:

你好!

我使用的是带4线 SGMII 的 DP83867IS 以太网 PHY。 这仅利用 SI/SO 对。 但是、我确实使用 SGMII_CO 引脚进行某些地址的 Strap 配置。

 关于差分对上的平衡负载、数据表说明了以下几点:
RX_D1不是 strap 配置输入、但该引脚必须使用所选的相同 strap 配置电阻器进行填充
编译模块。 RX_D0和 RX_D1形成 SGMII 差分对。 RX_D1上的虚拟配置(strap)为
才能为此 SGMII 差分对提供平衡负载。

我知道复制所用差分对内 strap 配置电阻的目的、但如果我不使用 SGMII_CO 对、是否需要将 strap 配置添加到 SGMII_CO_n (RX_D1)?

下面是一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、  

    由于不使用 SGMII 时钟引脚、因此不需要复制 RX_D1上的电阻。

    但是、如果稍后需要使用这些时钟引脚、则需要将适当的电阻值添加到 RX_D1。

    此致!

    Vivaan