This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:DS280MB810原理图审阅

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437689/ds280mb810-ds280mb810-schematic-review

器件型号:DS280MB810
Thread 中讨论的其他器件: DS280DF810

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

感谢您的原理图审阅。

您能否说明以下几点

   

  1. 在 MUX1_2和 MUX2中、RX7_P/N、RX6_P/N、RX5_P/N 和 RX4_P/N 配置为多路信号分离器、而 RX3_P/N、RX2_P/N、RX1_P/N 和 RX0_P/N 配置为多路复用器。 您能否确认此配置是否可实现?
  2. 所有 DS280MB810中继器都在我们的卡上配置为 SMBus 从模式。 您能否建议这些器件的初始编程方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    已为您的线程分配了一名工程师。 他很快就会回到你身边。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    很高兴听到您的声音。

    1)这种配置是可以的。  每个交叉点均可独立配置。

    2) 2)您可以参考 DS280MB810编程指南。  我们提供了前端口出口、前端口入口和背板配置序列表、可用于帮助您快速入门。  您将 需要根据应用调整 CTLE 设置。  请参阅"调整均衡级别"部分。  您还需要配置交叉点。  "选择交叉点模式"部分提供了有关配置交叉点的更多信息。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Drew Miller / TI 团队:

    在更新后的原理图中、我们计划使用6个重定时器 IC (DS280DF810)代替转接驱动器 IC (DS280MB810)。 我们已配置一个菊花链、从一个的校准时钟输出(CAL_CLK_OUT)到下一个 IC 的校准时钟输入(CAL_CLK_IN)。

    1. 您是否可以预见到在菊花链中为校准时钟安装6个重定时器 IC 的任何问题?

    2. 请告知我们、25 MHz 时钟是否可以来自自由运行的时钟源、或者是否应该来自参考时钟。

    此致、

    Gowtham M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowtham:

    1.不存在以菊花链形式将校准时钟连接到6个重定时器的问题。 根据数据表、最多可通过菊花链形式连接20个重定时器的校准时钟。

    2. 25 MHz 时钟应使用外部振荡器提供。

    请注意、星期四和星期五是美国假期。 我们将于12月2日星期一恢复监控 E2E 主题。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucas/TI 团队:

    感谢您回答我们的问题。

    请您详细说明  问题2  通过解决以下问题:

    在我们的卡中、我们将这款重定时器用于 CPRI 数据路径。 您能否确认馈送到重定时器的校准时钟是否应锁定到 CPRI 时钟、或者是否可以使用自由运行的时钟源?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Gowtham M P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gowtham:

    为25 MHz 时钟使用自由运行的时钟源是可以接受的。

    另请注意、DS280DF810具有较高的最小 CTLE 升压。  我们建议源 TX 和 DS280DF810之间的插入损耗至少为3dB、以避免过度均衡。

    谢谢!

    Drew