This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2711-SP:关于使用用于光纤通道接口的 IC

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP, TLK1501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443862/tlk2711-sp-about-ic-using-for-fibre-channel-interface

器件型号:TLK2711-SP
Thread 中讨论的其他器件: TLK1501

工具与软件:

您好!

TLK2711-SP 组件、可用于接口的千兆位收发器协议。 我要将此组件用于光纤信道接口。  

它 使用8位/10位解码格式对数据进行解码和编码。 此格式适用于光纤通道。 我可以使用该部件进行研究吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abdullah、

    TLK2711-SP 无法支持千兆位传输、因为该器件的高速端只能在1.6Gbps 至2.5Gbps 的范围内运行。 TLK1501是一款类似的器件、它支持千兆位传输。 此器件的高速端运行在0.6Gbps 至1.5Gbps 范围内。

    另请注意、这两种器件均纯电气运行。 您将需要另一个器件来实现从电到光的转换。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    感谢您的反馈。

    不过、我的问题是不要求这样做。

    TLK2711数据表中显示了这一点
    "TLK2711-SP 支持1.6Gbps 至2.5Gbps 的有效串行接口速度。" 我的光纤通道接口波特率有两种不同的速度通道:1.0625Gbps 通道和高达该波特率通道(<10Gbps)。

    如果串行速率低于10Gbps、则可以通过铜缆(电气)传输光纤通道接口
    接口速度。  

    我需要帮助将串行高速数据转换为并行数据和其他站串行器/解串器组件。

    TLK2711 8b/10b 协议是否适用于光纤通道传输协议层(8b/10b 编码和解码以及错误控制)?

    正如您所写的、对于 TLK1501组件、TLK1501 8b/10b 协议是否适合光纤通道传输协议层? :)

    此致!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Abdullah、

    我不确定我是否理解。

    您的信道是否能够支持1.6Gbps 至2.5Gbps 范围内的速率? 如果是、则可以使用 TLK2711-SP。 如果您的通道只能支持1.0625Gbps、那么 TLK1501会更合适。

    TLK2711-SP 和 TLK1501都包含8b/10b 编码器/解码器和用于错误检查的 PRBS 生成器/验证器。 我建议阅读产品说明书以更好地了解这些器件的功能。

    此致!

    卢卡斯