This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:兼容 ds90ub954

Guru**** 2762695 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444578/ds90ub954-q1-ds90ub954-compatible

器件型号:DS90UB954-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDES954ALP

工具与软件:

您好!

我不知道这是否是正确的论坛,但也许你可以把我转交给正确的论坛。

TI 是否有 ds90ub954兼容器件?意思是引脚和功能兼容? 我知道 TDES954。  

我问的原因是、新的 Linux 内核具有 ds90ub913、 ds90ub960和 ds90ub953  的驱动程序、但不适用于 ds90ub954。

BR、RistoH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国的感恩节假期、E2E 支持回复 将推迟到团队12月2日星期一回来。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Risto、您好!

    954和953应自动锁定、只要两者都处于正确的 strap 配置模式。 您需要进行的编程是设置客户所需的系统要求、例如 CSI 速度、CSI 时钟模式等  这只是几次写入。  

    960的程序类似于954。 您可以重复使用许多代码。 此外、ALP 中还有可用作参考的代码。 请查看这些脚本的路径。