This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:DE 信号转换期间的干扰

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445377/thvd2410-glitch-during-de-signal-transition

器件型号:THVD2410

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户将 DE 和 RE 引脚连接在一起并具有100k Ω 下拉电阻。

在 DE 引脚转换时、我们面临毛刺问题、我在 E2E 中找到了一个类似的问题" ID#1331303"。 在该帖子中、如果 RE/DE 连接在一起、则从高电平到低电平或从低电平到高电平的转换时间需要很短。

我是否可以知道为避免器件进入未定义的范围而需要满足转换时间要求?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    由于度假回来后、我们收到了很多信息。 我会在明天一天结束时回复您。

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您能否提供有关去加重转换时出现的毛刺问题的更多信息? 从 DE 高电平变为低电平时、是否只有干扰? 干扰周期多长?

    DE/RE 和 R 的一些波形将很有帮助。  

    没有定义好的转换时间要求来避免这个未定义的范围、但是它应该在纳秒范围内。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我正在与客户核实、并会在获得后立即更新。

    感谢您的支持。

    此致、