This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814S-Q1:About PMA Test

Guru**** 2480775 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC814S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437742/dp83tc814s-q1-about-pma-test

器件型号:DP83TC814S-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队:

测试 PMA 的发送器输出压降时 、我发现波形具有67MHz -68MHz 振铃。

是否正常?

另一个、您能 为我们提供 DP83TC814S-Q1的 PMA 报告吗?

此致!

Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    您所指出的振铃是可预料的。 这不会影响发送器输出压降测试的结果。 是否看到通过测试的结果?

    PMA 报告只能根据 NDA 共享。 请联系您的现场应用工程师以获取相关信息。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    测试结果通过。

    为何会出现振铃?

    此致!

    王京坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    这是由于内部滤波器用于生成测试图形、这是预期行为。  如您 所说、结果通过了、就没有问题。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的。 谢谢!

    此致!

    王京坤