This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043H-Q1:睡眠模式下的功率假设

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446297/tcan1043h-q1-power-assumption-under-sleep-mode

器件型号:TCAN1043H-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

客户希望计算睡眠模式下的功率假设。 VCC = ISUP=0V、仅 Vsup=48V、因此功率假设=(ISUP+ICC+IIO)还是仅 VIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    当器件处于睡眠模式并且 VCC 和 VIO 均为0V 时、仅因电流消耗而需要考虑 ISUP。 因此、通常情况下可预期为15uA、最坏的情况下可预期为30uA。  

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ethan。