This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB983-Q1:DS90UB983-Q1

Guru**** 2549490 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB941AS-Q1, DS90UB981-Q1, DS90UB983-Q1, DS90UB984-Q1, DS90UB988-Q1, DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1437661/ds90ub983-q1-ds90ub983-q1

器件型号:DS90UB983-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB981-Q1DS90UB984-Q1DS90UB988-Q1、DS90UB941AS-Q1、 DS90UB948-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

目前、我正在使用 FDPLink-4规范并以及所需的菊花链寻找用于 SoC 到外部显示屏的串行器/解串器

我想、SoC 输出是24位 LVDS 接口、而进入外部显示输入也是24位 LVDS 接口

但是、我查看了数据表、FDPLink-4 (仅限 DP/eDP 功能)、有什么可供我研究的替代解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuan:

    目前、FPD-Link IV 串行器为 DS90UB981-Q1 (MIPI DSI)和 DS90UB983-Q1 (DP/eDP)。

    在您的应用中、是否可以改用 DP/eDP 或 MIPI DSI?  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    美好的一天!

    我想 SoC 中的应用可能是 MIPI DSI  

    在这种情况下、对 DS90UB981-Q1进行去串行化是什么?

    此致

    Mun EI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊文、

    该串行器和解串器与数据表中列出的所有器件兼容、同时还向后兼容上一代器件。  

    因此、它与98x 解串器兼容:
      - DS90UB984-Q1 (DP/eDP)
      - DS90UB988-Q1 (OLDI 10个 LVDS 数据通道+ 2个时钟)

    和向后兼容:
      –720p 92x 和1080p/2K 94x 产品系列
      –ADAS 936,954,960,962、9702、 9722解串器

    因此、对于您的应用、您可以使用类似这样的组合(或不同的器件、具体取决于所需的视频接口):



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    串行器 DS90UB943A 怎么样? 解串器对是什么器件名称?

     

    此致

    Mun EI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊文、

    您使用的是什么输入视频接口?
    请检查 SoC 接口、并从支持该接口的串行器中进行选择。



    SER 和 DES 数据表提供了所有兼容器件列表。 要选择器件、您需要检查:

    1. SER 的输入接口(例如 DS90UB981-Q1和 DS90UB941AS-Q1具有 MIPI DSI 接口、DS90UB925-Q1为 LVCMOS/RGB 等)

    2.需要输出接口(DS90UB988-Q1、DS90UB948-Q1 为 LVDS/OLDI、DS90UB984-Q1为 DP/eDP 等)

    3.所需的数据速率(每个 FPD4或 FPD3代器件的产品说明书将列出支持的视频带宽以及菊花链等特性)



    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    能否分享一下 DS90UB943A 的数据表?

    目前、我不知道 SoC 向 Ser 发送的输出信号、因为该 SoC 是第三方解决方案

    此致

    Mun EI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuan、

    UB943和 UB981、UB983等都是受 NDA 限制的器件。 数据表只能在我们的 CDDS 上访问。 请与当地的 TI 销售代表联系、他们将为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzah:

    感谢您的评论和建议!

    我已经联系了我们当地的分销商来准备 NDS

    此致

    Mun EI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国公众假期、 支持将于12月2日星期一恢复。 感谢您的耐心。

    此致、  

    Logan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mun EI、如果您对此有进一步的问题、请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    美好的一天!

    目前、我没有其他问题了、在收到产品说明书后、我可能会在后面提出其他问题

    此致