This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:从 SN65HVD230到 SN65HVD1050DR 的开关设计

Guru**** 2480455 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444602/sn65hvd230-switch-design-from-sn65hvd230-to-sn65hvd1050dr

器件型号:SN65HVD230
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1

工具与软件:

您好!

我正在评估如何更改 SN65HVD1050DR 的 CAN 驱动器。

两个器件型号是引脚对引脚兼容的、但电压范围不同。

对于  SN65HVD230、建议的电压范围为3至3.6V、最大额定值为6V。

对于 SN65HVD1050DR、建议的电压范围为4.5V 至5.5V、最大额定电压为7V。

对于可能出现的问题、您有何看法?

BR

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    我们目前正在度假。  
    谢谢、请在下周之前向我们的专家提供反馈。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    如果您正在寻找  SN65HVD1050DR 的 P2P 替代产品、我会推荐使用我们最新技术的 TCAN1057A-Q1、而且价格甚至低于那些旧的 SN65HVD。 对于所有新设计、我们建议迁移到 TCAN 系列。

    此致、

    Sean