This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044A-Q1:TCAN1044AVDRQ1 P2P 放置

Guru**** 2480445 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042V-Q1, TCAN1044A-Q1, TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446399/tcan1044a-q1-tcan1044avdrq1-p2p-placement

器件型号:TCAN1044A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1057A-Q1、TCAN1042V-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户申请 TCAN1044A-Q1的第二个来源。  

1. P2P

2.类似的 EC 表

3.需要 CAN 唤醒

支持3.3V I/O

我找到了 TCAN1057A-Q1、但没有唤醒、您有什么其他建议吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    P2P 替代产品是 TCAN1042V-Q1。  

    TCAN1057A-Q1使用 S 引脚实现不同的静音模式。 所有这些8引脚 CAN 收发器均可通过识别唤醒模式来支持唤醒功能。

    此致、

    Sean