This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564Q1-EVM:关于 EVM 上的 VBUS

Guru**** 2480455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443781/tusb564q1-evm-about-the-vbus-on-the-evm

器件型号:TUSB564Q1-EVM

工具与软件:

尊敬的 HSSC 团队:

查看原理图、我注意到 Type-C 插座的 VBUS 未连接到[U6] TPS65987DDH 的 VBUS1或 VBUS2、而是连接到 PP_HV1。 VBUS 和 VBUS_DS 之间的连接是否在 PD 区域相反?

我知道这个 IC 属于 PI 团队、但您能检查一下吗?

此外、EVM 手册中没有说明。

应如何将 J5 (VBUS、VBUS_DS 和 SYS_POWER)与外部插孔和 Type-C 拉电流/灌电流配合使用?

谢谢!
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke:

      我们为 Vbus 连接设计 EVM 时出错。 有一种权变措施可使此 EVM 正常工作。

      我会在假期后发送更新。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。 我将等待您的后续消息。

    享受您的假期。

    谢谢!

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke:

      您可以直接将 Type-C Vbus 连接到 EVM 上的 Type-A Vbus、 它应该可以正常工作。

    此致

    Brian