This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:最长电缆的优化设置

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445059/lmh0397-optimal-setup-for-longer-cables

器件型号:LMH0397

工具与软件:

您好!

我们有采用 LMH0397芯片的 PCB。 我们要测试仍能接收 SDI 信号的电缆最大长度。

在第一个 PCB 上、我们使用 SDI IO 作为输入、使用 SDI out0作为输出。 然后、我们将电缆连接到 out0、并将其连接到 in0上的另一个 PCB。

然后、我们在 SDI OUT 上测试从第二个 PCB 获得的信号。

此外、我们进行了几项测试、如果电缆长度低于10米、我们将在输出端获得信号而不会出现任何问题。

在更长的电缆上、我们开始遇到问题。 我们根本看不到锁定、或者锁定 LED 开始闪烁而不是持续亮起、这与我们的成功测试类似。

我们确实可以访问与芯片的 SPI 通信、并且我们尝试了更改一些设置。 我们更改了 out0 VOD 和去加重寄存器、从而略微改善了信号。

我们想知道设置中的最佳寄存器配置是怎样的、以便我们能够使用尽可能长的电缆在输出端获得信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danijel:

    为了说明您调整的电缆长度是多少? 电缆是第一个芯片 SDI_IO 的输入还是 OUT0和 IN0之间的电缆? 75欧姆输出可以驱动最长的电缆。

    Unknown 说:
    我们想知道我们的设置的最佳寄存器配置是什么、这样我们才能使用最长的电缆在输出端获得信号。

    由于调整 VOD 和去加重可以提高性能、因此信噪比很可能出现问题。 理想设置取决于总电缆损耗、您可相应地调整 VOD 和去加重功能。 此外、第二个芯片上的输入均衡设置可能会产生积极的影响。 确保在第二个芯片上启用了均衡功能。  

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用 out0和 in0。 我们正在使用标准的 Cat6以太网电缆进行测试、但我们计划将来使用稍微不同但相似的电缆。 我们尝试了使用10米的以太网电缆、但成功通过了该信号。 但当我们尝试使用耦合器和另一根2m 电缆延长10m 电缆时、无法成功传输该信号。 我们也知道、耦合器增加了一些额外的损耗。
    我们尝试了使用一些不同的均衡器值、虽然看起来有所帮助、但我们看不到明显的改善。

    请注意、我们使用1080p 30Hz 视频、我认为是1.5 GHz。 如果我们假设正确、默认情况下 IN0应为1.5G 的手动模式、因此我们仅将0x3A 寄存器更改为一些不同的值。 0xA0似乎效果最佳。

    我们还可以尝试其他方法吗? 或者使用更好的电缆(例如、Cat7标准以太网)并更好地耦合电缆是延长电缆长度的理想方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danijel:

    感谢您对案例的描述。 在我看来、您使用的是1080p 30Hz 1.5GHz SDI、这更合理。 您已经尝试在第二个 LMH 上调整 EQ 以及在第一个器件上调整 VOD 和去加重、因此从器件编程的角度来看、改善电缆长度的措施并没有太多。 可能需要多次迭代才能找到两种器件的理想值、但无论如何、改善电缆长度的最佳方法都是使用7类减少电缆损耗并消除传输线路(在 PCB 或适配器上)上的阻抗不连续性。 拆下耦合器也可以消除损耗。  

    希望您能找到一种有效的组合。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nick