This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN888C:SN888C RS485收发器技术支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN888C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1440112/sn888c-sn888c-rs485-transceivers-technical-support

器件型号:SN888C

工具与软件:

您好!

   我们在项目中将 SN888C IC 用于 RS485接口。

   控制器使用 RS485转换器与 PC 连接、很少通信出现故障。 当我们交换 A 和 B 的导线时、那时工作正常。

  器件在特定时间段上电后、将无法正常工作。 我们再次交换了 A 和 B 引脚、使其正常工作。 同样、它会持续进行。

  我们认为该 IC 中出现了总线极性自动检测问题、但找不到问题的根本原因。

 请在附件中查找我们的器件电路设计。 我们将采用相同的设计同时用于 RS485主模式和从模式。

 请参考并提供对我们非常有帮助的指导。

谢谢。此致、

Dhanush. D、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhanush:  

    根据您的说明、 我同意总线极性检测似乎是问题所在、我认为该设置不正确。

    设计中是否有失效防护电阻器(从器件或主器件)? 器件需要失效防护偏置、以便在启动时正确定义正确的总线极性方向。 我已将数据表中的"器件信息"部分(特别注明的是电阻器 R_FS)附在后:

    本文档进一步详细介绍了失效防护偏置以及用于计算系统所需电阻器的公式: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTAK0

    如果您的系统已经具有失效防护偏置、请告诉我、我们可以开发新的解决方案。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    按照您的建议、我们尝试调整 R_FS(645 ohme)、以便向上拉 A 线和向下拉 B 线、但问题仍然存在。  

    谢谢。此致、

    Dhanush. D、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanush:

    您能否展示一下采用您所实施的电阻器的新设置的图像或原理图?

    此外、您能否共享器件顶部的图像以便我在内部系统中进行检查?  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    为了便于参考、我在电阻器实现中包含了原理图。。

    请参考并提供对我们非常有帮助的指导。

    谢谢。此致、

    Dhanush. D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dhanush:

    您能否再次上传原理图? 未正确上传。 我还建议使用带有图像的 PowerPoint 或 Excel 文档、以确保正确上传图像。

    -Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

        谨随函附上 Excel 文档中的原理图文件、供您参考。

    e2e.ti.com/.../5153.Book1.xlsx

    谢谢。此致、

    Dhanush. D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我现在可以看到更新后的原理图了。  

    如果正确添加了失效防护电阻器、则总线在空闲时将具有已建立的状态。 这使 SN888C 能够在时间 t_fs (大约80ms)内检测总线方向。 此后、需要将器件断电然后再次通电、以便器件检测极性。  

    您是否在其他器件中添加了失效防护电阻器? 为了澄清、这些内容只能添加到一个器件中。

    总线上的其他器件是什么?

    您能否在器件通信时和不通信时都显示波形?  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我只应在主器件中添加电阻器。

    为了方便您参考、我在器件通信时和不通信时添加了波形图像。

    谢谢。此致、

    Dhanush. D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息 Dhanush。

    根据您提供的信息、器件应该可以正常运行。 由于 SN888C 是较早的器件、 这可能是质量问题。 此时、我怀疑您的设置是问题所在。  

    我建议 您访问我们的故障分析页面、在该页面中将向您介绍退货流程。  

    此致、

    Ethan