This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:关于评估板 UG

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410, DS125DF410EVM, DS110DF410, DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445295/ds110df410-about-evaluation-board-ug

器件型号:DS110DF410
主题中讨论的其他器件: DS100DF410、DS125DF410 、DS125DF410EVM

工具与软件:

请参阅:www.ti.com/.../snlu126c.pdf f_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fja-jp%252FD

①您能否为6.原理图提供可搜索的原理图"pdf"、因为随附的当前原理图捕获不允许搜索信号名称? (目的:由于原理图捕获附件、无法搜索信号名称。)

②关于 LPF_REF_x 和 LPF_CP_1之间的环路滤波器连接、评估板使用跳线(位置 J28、J29、J30、J31)。 它的目的是什么? 在设计过程中是否没有必要这么做?

③关于 REFCLK、我们知道评估板允许通过调试器接头进行振荡器 EN 控制。 但对于 DS110DF410、VDD 和 REFCLK 之间没有序列要求。 可以将 VDD = 2.5V 直接连接/同时连接到振荡器 EN (REFCLK 输出)。 这种理解是否正确?

④ LDO (LP3874EMP-2.5)电路允许通过调试器接头进行 EN 控制。 是否可以将 Vin 直接连接至 SD_N?(类似于问题③)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.这是 DS125DF410EVM 的可搜索原理图。 请注意、DS125DF410与 DS100DF410引脚对引脚兼容、并且两个 EVM 共用同一个设计。

    e2e.ti.com/.../DS125DF410EVM_5F00_SCH.pdf

    2.我认为 EVM 中包含了这些接头来进行评估/调试。 我不建议使用跳线将这些引线短接或以其他方式修改 LPF 引脚连接。

    3、是的、是的、正确、电源和 REFCLK 之间没有排序要求。 我建议只需将 REF 启用开关(SW5)置于 ON 位置。

    4.无需额外配置即可启用 LDO。 只需为 J1提供3.3V 电压即可为电路板供电。 或者、您可以使用跳线短接 J5以禁用 LDO、并直接向 J4提供2.5V 电压。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我可以看到施,并在下面站了所有。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的确认。

    此致!

    卢卡斯