This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:状态始终为高电平

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1442102/tusb320lai-status-always-high

器件型号:TUSB320LAI

工具与软件:

您好!

我们 在设计中使用了 TUSB320LAIRWBR。 我们旨在为电路提供5V、3A 电源输入。

但当我们读取 OUT1和 OUT2上的状态时、这两个都为高电平。

根据断开模式下的表电流。 但是、我们将从电源获取5V 电源、该电源设置为提供3A 电源。

有人能帮助我理解该模式的重要性吗? 这可能是什么原因导致的?

谢谢、此致、

Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    南骏达 :

     您是否可以使用1 μ F 的电容器更改 R17并重新进行测试?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    尝试过、没有改变任何东西。

    还有其他可能的解决方案吗?

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    有任何相关更新?

    此致、

    Nanjunda M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎使用的是 I2C 模式、您可以在寄存器0x08读取当前统计信息。

    好的

    Brian