This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B06:TPD1E10B06QDPYRQ1

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446507/tpd1e10b06-tpd1e10b06qdpyrq1

器件型号:TPD1E10B06

工具与软件:

需要您的支持来确定 TPD1E10B06QDPYRQ1的截止频率、衰减值和电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    这里的应用是什么? 这些不是 ESD 二极管的典型规格。  

    对于截止频率和衰减值、您基本上是否在寻找此处支持的最大信号频率?  

    我们的插入损耗图很好地表示了器件在不同频率下产生的衰减。

    一般经验法则是、二极管可以支持高达-3dB 带宽的信号频率。  

    在电阻方面、您是否在寻找等效串联电阻(ESR)? 二极管的电阻会发生什么变化? (这将是动态电阻)。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    感谢您的答复。 这来自客户、而不是直接来自我。 我知道这些值取决于应用和电路、只需要一种好的方式为客户指明正确的方向以便为他们自己找到这些值、我认为这样做很好、会传递信息和问题。 如果有后续问题、我还会回来的。