This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:I/O 端口是否可以配置为在高阻态状态下上电

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447122/tca6416a-can-the-i-o-ports-be-configured-to-power-up-in-hiz-state

器件型号:TCA6416A
主题中讨论的其他器件: TCA9555

工具与软件:

您好、我使用2x TCA6416A 作为电路板的控制器、但如果我可以在写入 IIC 固件时手动将这些线路拉高或拉低、以检查电路板的其余部分、那么作为调试工具会很有用。

是否可以将此部分设置为上电时输出默认为 HIZ (除非 IIC 总线命令为高电平/低电平)? 如果是这样、我可以在每个 I/O 上具有一个单一接头引脚、这些引脚可用于施加高电平/低电平、也可用作测试点。 (目前每行使用3引脚接头来提供转换功能、但这会占用过多的电路板空间。)

此致!

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电后所有引脚的默认配置为输入、即为 Hi-Z。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    正如 Clemens 建议的、上电后的默认配置为高阻抗输入。 无法以不同的方式对器件进行加电编程。  

    TCA9555等器件是否适合您的应用? 该器件的地址和/RESET 引脚排列略有不同、但 TCA9555器件中内置了100k 内部上拉电阻器。 器件将在通过内部100k 上拉电阻器将高阻态输入拉高至 VCC 时上电。 不确定这是否会有所帮助、但这是一个可行的选项。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒,克莱门斯,谢谢你的信息。 上电时的高阻态输入非常完美。 这意味着如果不解决 IIC、我们可以从外部驱动 I/O 引脚连接到的电路(OV、3.3V)进行测试、而不会损坏您的器件。