This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4307:I2C 并联连接

Guru**** 2918730 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA4307, TCA9517A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445520/tca4307-i2c-parallel-connections

器件型号:TCA4307
主题中讨论的其他器件: TCA9517A、TCA9617B TCA9548A

工具与软件:

您好!  

下面的线程说"TCA4307能够驱动两个400pF 的 I2C 段。"

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1288764/tca4307-how-to-place-this-part-to-use?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCA4307#

这是否意味着我只能并联两个 I2C? 或者我是否能够如下面的图表中显示的那样并行连接3~5 μ s (多于2个)从器件?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "段"是指一个总线段;每个段可以有多个 I²C 器件。

    实际上、每个热插拔卡可以使用一个 TCA4307;请参阅图8-6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    TCA4307用于热插拔应用。 应用程序是这样的吗?  

    考虑堆叠缓冲器、例如 TCA9517A 或 TCA9617B。 主器件、中间缓冲器和从器件的电压电平要求是什么?  

    从技术上讲、您可以将许多缓冲器串联、但这样做时需要考虑时序影响。 如果总线负载过大、并且考虑到每个串联缓冲器的传播延迟、可能需要降低整体数据速率才能成功进行 I2C 通信。  

    请参阅此内容 应用手册

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Townsend-San、

    感谢您的支持。

    不需要热插拔。 应用如下、需要使用缓冲器通过线束连接电路板。

    ・我想用 I2C 连接外壳中的电路板。
    ・从侧有2~5板,我想将它们并联。
    ・电源电压为3.3V

    1.如果您能告诉我可以实现上述方法的 IC 或电路、我将不胜感激。

    2.另外、您能告诉我 TCA4307与 TCA9517A/B 之间的区别吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuta、您好!

    是否一次只能有1个总线段处于活动状态? 如果是、您是否考虑过使用 I2C 开关? TCA9548A 可能已成为关注焦点。  

    电路将如下所示:  

    为了使 TCA9548A 正常工作、我们需要了解您计划在每个电缆长度上驱动的寄生电容负载总量。 我们还需要知道是否有1个以上的通道同时处于活动状态。  

    如果您因布线较长而确实需要转接驱动能力、那么2个 TCA4307的原因是什么? 您是否可以使用类似于以下应用程序的应用程序:

    主器件将连接到 TCA9617B 的 A 侧。 TCA9617B 将缓冲主器件和从器件。  

    2. 此外、您能否告诉我 TCA4307和 TCA9517A/B 之间的区别?

    TCA4307是一款具有阻塞总线恢复功能的热插拔缓冲器。 它用于热插拔应用。 此器件实现动态失调电压。  

    TCA9517A 是 I2C 缓冲器。 它不支持热插拔、也不具有阻塞总线恢复功能。 此器件实现了静态失调电压。  

    这两款器件能够分离两个400pF I2C 段、共完成800pF 的转接驱动。  

    如需更多信息、请参阅I2C 常见问题解答页面

    此致、

    Tyler