This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:如何调整 EQ

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446994/sn75dp139-how-to-adjust-eq

器件型号:SN75DP139

工具与软件:

您好、专家:

 我想问一下 SN75DP139 EQ 是否可以调节? 我注意到了数据表中的图

  

 如果我的信号振幅足够大、通过 SN75DP139是否会过驱?

  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、嗨、

    EQ 可以过度均衡信号、但可以通过适当放置转接驱动器来缓解这种情况。 您是否有设计的方框图? 最好将转接驱动器放置在可以优化 RX EQ 以补偿 PCB 损耗的位置。 这样、该元件就可以增加系统的损耗预算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以 sn75dp139不能调整 EQ、rigjt?它是固定值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。