This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:从3.3V MCU 接收信号?

Guru**** 2479295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447222/tlin1021a-q1-receive-signals-from-3-3v-mcu

器件型号:TLIN1021A-Q1

工具与软件:

您好!

TLIN1021的 TX/RX 是否能从3.3V MCU 接收信号?

如果没有、还有其他建议的解决方案吗?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、3.3V 的工作电压、类似于以下规格、这是谢谢。

    此致、

    Michael。