This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要确认(HDMI 2.0分离器 IC)

Guru**** 2479595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446875/need-the-confirmation-hdmi-2-0-splitter-ic

器件型号:TLK10022

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们 看到的是 HDMI2.0分离器 IC (1输入到2输出)、如 IT6663 IC。 请提供一些 IC 器件型号建议

谢谢!

Ramkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramkumar:

    我们的产品系列中没有 HDMI 分离器 IC。

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢