This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:VIL 110mV 最小值对于我的应用来说太低了、是否有任何具有更高 VIL 的选项?

Guru**** 2811035 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, LSF0102, TCA39306, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446623/tca9509-vil-110mv-min-is-too-low-for-my-application-any-option-with-higher-vil

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: LSF0102TCA39306TCA9617B

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

最初我想用 TCA9509作为5V<->3.3V 的电压转换器、但在查看详细信息时发现 TCA9509的 VIL 为110mV、对于下面原理图中的 slave 6#来说太低了。

您能推荐一个更高 VIL 的选项吗? 例如、0.8V 或更高。  

顺便说一下、 LSF0102的 VOL 是什么? 可以改用 LSF0102吗?   

谢谢你。   

此致、

Bo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bo:

    我和支持这个问题的 FAE 交谈。  

    TCA9509对 VILC 的要求非常低。 对于此应用、我没有看到可以建议具有较低 VILC 且在 A 侧具有 SVO 的缓冲器。 这就是我建议切换到 TCA39306或 LSF0102等电平转换器的原因。 您将无法使用这些器件进行缓冲、但也不会有 VILC 的限制。  

    LSF0102或 TCA39306是电平转换器。 它们不会缓冲器、 考虑到 TCA9617B 的 B 侧有6个目标器件、我认为从器件1-4和从器件5-6之间不需要额外的缓冲器。  

    LSF0102和 TCA39306不是缓冲器、也不会重新驱动信号。 没有最低 VIL 要求。 但是、转换器一侧的 VIL 在转换器另一侧将出现较高的 Ron 压降。 看到这张我画了 FAE 的图片。  

    如果将 TCA9509替换为电平转换器、必须考虑电平转换器两侧的上拉电阻以及 I2C 总线上每个从器件(从器件1 -6)的驱动强度。 此外、每个从器件都会在 TCA39306/LSF0102可以生成的12.5pF (max)之上添加~ 10pF 的输入电容器。 这一切都会影响 TCA9617B B B B B B 侧的上升时间和 VOL、TCA9617B 需要小于400mV 才能将低电平从 B 侧正确传递到 A 侧。  

    有关上拉电阻计算的更多信息、请参阅此应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    如果您对此应用有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    非常感谢您的大力支持。

    请注意、TCA39306应该是电平转换器选项、这样可以轻松匹配电压电平。

    此致、

    Bo