This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:标记为 CS 的 CS 引脚和 CSN 有何区别? (SPI)

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1447125/launchxl-cc1310-what-is-the-difference-of-cs-pin-labelled-cs-and-csn-spi

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

大家好、我使用的是外部闪存、按照默认配置连接 CC1310、并注意到有两个 CS 引脚标记如下。

#define CC1310_LAUNCHXL_SPI_FLASH_CS     ioID_20

#define CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSn          ioID_11

区别是什么?


我注意到、CSn 不允许我在低电平和高电平状态下控制时序、因为它似乎无法配置。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为  CC1310_LAUNCHXL_SPI_FLASH_CS 是外部闪存的 CS 引脚、而 CC1310_LAUNCHXL_SPI0_CSn 是 SPI 的 CS 引脚、可用于任何应用、例如与 Booster Pack 上的传感器进行通信。  

    谢谢、

    Marie H.