This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:搭接选项

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446807/dp83869hm-strap-options

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

你好

我有2个问题在数据表中不清楚。

1) 1)我可以只使用寄存器配置 PHY 吗? 如果我在寄存器中进行更改、这些更改何时有效。 我是否需要复位芯片?

是否可以在使用光纤和铜线之间动态更改?

2) 2)如果我提供3.3V 和2.5V 直流电、还需要提供1.0和1.8V 电压吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    1. 是的、您可以通过寄存器配置 PHY。 有一个 PHY 寄存器可以通过软件复位 PHY。 完成 PHY 配置后、您可以对 PHY 进行软复位。
    2. 您只需在 DP83869的电源上提供1.1V 电压。

    ——

    此致、

    Hillman Lin