This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445102/dp83869hm-dp83869hm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!

我想确认一下我对1000Mbps 介质转换器模式下的 DP83869要点的理解。

我想在不管理的情况下使用 DP83869;

1 -我想知道 strap 硬件配置是否为:  

和配置寄存器:

•将0x0044写入寄存器1DFh //将运行模式设置为1000Base-T 至1000Base-X

•将0x1140写入寄存器0h //复位 BMCR

•将0x5048写入寄存器10h //复位 PHY_CONTROL

•将0x1140写入寄存器 C00h //复位 FX_CTRL•将0x4000写入寄存器1Fh //软件复位

          Question_2:在 SNLA318-February 2019中、建议将0x1FFC 写入寄存器0x1EC =>我可以写这个吗? 我应该在哪里写它: 首先或没有任何问题?

是否足以确保运行链路?

谢谢你  

此致

Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应使用自举或 SW 通信。 它们不需要同时使用。 在介质转换器模式下、还建议强制进行光纤通信。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerome:

    感谢您的回答。

    我注意到您提到、硬件配置(由电阻器配置捆绑)足以将 DP83869器件配置为1000Mbps 介质转换器、从而实现铜缆和光纤链路通信。

    然而,在"SNLA318-2019年2月: 了解 DP83869中的不同操作模式" 文档中,有一条注释指出 需要寄存器访问才能进行配置 ,我们必须将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0 )。

    那么,你能告诉我,我必须考虑这个注意事项吗? 必须对寄存器执行该写入访问才能进行配置?

    感谢您的帮助

    此致  

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我就此向我的同事咨询。 将在明天由 EOD 进行响应。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这用于链路中断直通。 这将允许链路中断指示在信号链上级联。 如果您想使用该功能、则仍需要此功能、因为默认情况下已禁用该功能。  

    此致、

    Gerome.