This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:请告诉我 DS25CP114TSQE 的故障模式。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446671/ds25cp114-please-tell-me-about-the-failure-mode-of-ds25cp114tsqe

器件型号:DS25CP114

工具与软件:

大家好、各团队。

请告诉我以下问题。


问题1。 如果向 IN1或 IN2施加超过 IO 额定值的信号、则 S30和 S31是否都有可能短接至 GND?
(该电路板设计为 S30 = 3.3V:高电平;S31 = GND:低电平)

问题2: 如果对 S30施加过压(固定为高电平)、S31是否也会短接至 GND?
(该电路板设计为 S30 = 3.3V:高电平;S31 = GND:低电平)

此致、
明石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 明石山:

    遗憾的是、我们没有能够表征该器件失效模式的数据。  通常、对于较小的过压情况、其他引脚通常不受影响。

    谢谢!

    Drew