This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:SN65LVDS2DBV

Guru**** 2847460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446938/sn65lvds4-sn65lvds2dbv

器件型号:SN65LVDS4

工具与软件:

我想将 XO 256MHz MPN: 530FA256M000DG 连接到 SN65LVDS2DBV

使用3.3V VDD 和差分输入。 对于输出、我需要一个单端256MHz Vpp 0-1.8V  

您是否有适用于这种连接的参考设计?

感谢你的帮助