This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810-SMP-EVM:RSVD2/3/4/5引脚连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810-SMP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446888/ds320pr810-smp-evm-rsvd2-3-4-5-pin-connection

器件型号:DS320PR810-SMP-EVM

工具与软件:

DS320PR810-SMP-EVM 原理图和数据表之间的 RSVD2/3/4/5引脚连接为何不同?

DS320PR810-SMP-EVM_sch

数据集

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在设计此电路板时、建议将这些引脚接地、并使用0.1uF 电容器。 但是、这在该器件发布时进行了更新。

    请遵循当前数据表中有关将 RSVD 2、3、4、5直接连接到地或通过0欧姆电容器连接到地的指导原则。

    此致!
    David