This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:CAN 设计评审

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN3403-Q1, TXU0202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446906/sn65hvd232-can-design-review

器件型号:SN65HVD232
主题中讨论的其他器件:TXU0202-Q1、TCAN3403-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我在 设计中使用的是 SN65HVD2QDRQ1。 请审查设计并提供反馈(如果有)。

谢谢!

Shiftali N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。

    TXS 设计用于双向信号。 您有单向信号;TXU0202-Q1的引脚布局更易于使用、也更稳定(但没有内部上拉电阻器)、而且在应用中具有相同的引脚排列。

    TCAN3403-Q1具有一个集成式电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    确保总线滤波器和 TVS 二极管靠近连接器放置。

    正如 Clemens 所说、我们建议迁移到 TCAN34xx-Q1系列。

    此致、

    Sean