This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:复位时工作

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445978/tusb4041i-q1-operation-at-reset

器件型号:TUSB4041I-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

复位时 PWRCTL1/BATEN1和 PWRCTL2/BATEN2的状态是什么?
它们分别是输入还是输出?
您能告诉我分别下拉和上拉了多少欧姆吗?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、柳:

     PWRCTL 是输出引脚、 PWRCTL 引脚的状态取决于 PWRCTL_POL。 它用于控制外部 Vbus 开关。

      除非需要启用 Baten、否则不需要外部 PU 或 PD。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    这是否意味着输出将是高电平有效还是低电平有效、具体取决于复位时的 PWRCTL_POL?
    对于输出、我假设有一个内部的 PU 和 PD。
    您能告诉我这些中每一个的电阻值吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="497502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1445978/tusb4041i-q1-operation-at-reset/5547702 #5547702"]输出将为高电平有效或低电平有效、具体取决于复位时的 PWRCTL_POL

    正确。

    内部 PU 和 PD 用于输入 、而不用于输出。

    好的

    Brian