This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:未使用的 USB 引脚

Guru**** 2467650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446912/tusb4041i-unused-usb-pins

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

你好!

我不确定应该如何处理该器件上的一些未使用的引脚。 我将使用该器件作为 USB 信号集线器、而没有任何 VBUS 要求或电源管理。 可以将未使用的电源管理引脚保持未连接状态吗?  

我是否应该将 USB_VBUS 引脚保持未连接状态?  

TEST 引脚应该保持未连接状态、还是应该通过一个4.7kΩ 电阻器接地?  

未使用的 OVERCUR 引脚的正确选项是什么? 数据表建议将其保持未连接状态、但检查清单建议通过4.7kΩ 电阻器将其拉高。

此致、

Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole:

       如果不支持电源管理、则 FULLPOWERMENT 应为 HIGH。

       OVERCURR 拉高。

       测试引脚应接地。

     USB_VBUS 应通过90k/1k 分压器连接到5V。

    好的

    Brian