This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410上的 HDMI 输出

Guru**** 2929810 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446902/tfp410-hdmi-output-over-tfp410

器件型号:TFP410

工具与软件:

您好!  

目前、我们使用 TFP410 IC 开发 PROTYPE PCB。 输入是来自 TI 探测器的 Camlink 视频。 作为参考、附上了方框图。  



我怀疑没有 I2C 信号、我们能否在 HDMI 显示器上观看视频?   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TFP410无需 I2C 配置。 它采用并行 RGB 信令、并基于 GPIO 设置将 RGB 数据序列化到 HDMI。 需要关注哪个 I2C 连接?

    TTL 缓冲器对输入信号有什么作用?