This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11625-Q1:nRST 处理

Guru**** 2480465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1446736/tcan11625-q1-nrst-handling

器件型号:TCAN11625-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

1.如果不使用来自外部 MCU 的复位、是否可以使用 nRST 引脚? 换言之、退出复位模式是否需要 nRST 的上升沿?

2.如果可以接受的话、我们可以把 nRST 引脚悬空吗? 可在内部上拉至5V。

此致、
Yuto.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuto,

    当器件准备好退出复位模式时、nRST 通过控制 SBC 自动变为高电平。 如果客户不打算使用它、则无需从外部进行控制。

    此致、

    Eric Hackett