This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:SN55LVDS31

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31, SN55LVDS32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1443519/sn55lvds31-sn55lvds31

器件型号:SN55LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN55LVDS32

工具与软件:

你好

在我的新 项目中 ,我想将 SN55LVDS31(差动线路驱动器)连接 到  位于我的另一个 PCB 上的 sn55lvds32 (差动线路接收器)  

SN55LVDS31 经过调整、可与 sn55lvds32配合使用?

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们都符合 LVDS 规范、因此是兼容的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    是的、这两个器件都是驱动器/接收器对。 正如 Clemens 所指出、如果任何驱动器/接收器对都 符合 LVDS 标准、则可以组合。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    功耗是多少?  

    ICC X Vcc = 35mA * 3.3V = 115mW?

    ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

    部分负载电流流经总线和端接电阻器、因此并非所有这些电流都耗散在芯片内部。 但所有通道的电阻器上的估算功耗为4 × 3.5 mA ×(3.5 mA× 100 Ω)≈5mW 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    请观看此视频、在分钟1:57分介绍功耗的有用说明:

    LVDS 的优势|视频|德州仪器 TI.com

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于视频,这是非常有帮助的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ROI、

    不用客气。 如有任何其他问题、请随时与我们联系。

    谢谢您、Amy