This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB936-Q1:"我有一个问题:在 DS90UB936上执行寄存器写入操作时、是否需要在写入寄存器0x58和0x33后添加延迟?"

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1444329/ds90ub936-q1-i-have-a-question-when-performing-a-register-write-operation-on-the-ds90ub936-is-it-necessary-to-add-a-delay-after-writing-to-registers-0x58-and-0x33

器件型号:DS90UB936-Q1

工具与软件:

"我有一个问题:在 DS90UB936上执行寄存器写入操作时、是否需要在写入寄存器0x58和0x33后增加延迟?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当解串器为 DS90UB936且串行器为 DS90UB935 + DS90UB953时、是否需要在写入寄存器0x58和0x33后添加延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国的感恩节假期、E2E 支持回复 将推迟到团队12月2日星期一回来。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、在写入 UB936的寄存器0x58或0x33后、不需要延迟。

    此致!

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~:

    我想知道:反向通道速度和 CSI 时钟模式的更改将需要一些时间才能做出反应、因此从角度来看、是否需要在写入0x58 0x33后添加延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在某些情况下需要延迟、尤其是在我们更改 BC 速率时、然后尝试通过反向通道与串行器远程通信。 在你展示的脚本中、我们只是在本地与 DES 通信、所以这里不会有任何问题。

    此致!

    Thomas